结果:找到"网络端口 ",相关内容735条
  • 是德网络分析仪PNA系列(419)4端口N5225B
  • 是德网络分析仪PNA系列(419)4端口N5225B硬件选件N5225B-2002端口基本硬件配置JIANGN5225B-2012端口,带可配置测试装置,参考混频器开关N5225B-2052端口,带可配置测试套件,基准混频器开关,偏置三通,低频扩展N5225B-2102端口,带计量配置N5225B-2172端口,带可配置测试套件,参考混频器开关,源和接收器衰减器N5225B-2192端口,带可配置的测试套件,参考混频器开关,源和接收器衰减器,偏置三通N5225B-2202端口,带可配置测试套件,参考混频器开关,源和接收器衰减器,偏置三通,低频扩展N5225B-4004端口,带个源N5225B...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 是德分析仪PNA系列(419)4N5225B 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-03-25 16:57:00
  • 关于原理图与PCB网络关联问题
  • PCB提前画好的焊盘(按照阵列排布的),我一一都标上了网络,为了方便,所以做成了一个模板。但是发现一个问题,PCB上标好的网络,我在原理图里用,导入变更后发现没有连接!原理图如下:PCB如下:只有一种情况才可以实现连接,那就是这个网络在变更到PCB时,网络名称是提NEEDLE_2而不是TEST2
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB 原理图 标签 发帖人:ENGRoy 发帖时间:2022-02-15 09:43:00
  • 单端口SRAM与双端口SRAM电路结构
  • SRAM是随机存取存储器的一种。所谓的静态是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据,因此SRAM具有较高的性能.宇芯电子专注提供SRAM芯片,国产SRAM,进口SRAM(ISSI、VTI、JSC、)SRAM的速度快但价格相对昂贵,一般用小容量的SRAM作为更高速CPU和较低速DRAM之间的缓存(cache).SRAM也有许多种,如AsyncSRAM(异步SRAM)、SyncSRAM(同步高速SRAM)、PBSRAM(流水式突发SRAM),还有INTEL没有公布细节的CSRAM等。不管是哪种SRAM,其基本的原理大都是通过两个首尾...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单SRAM,双SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-09 14:52:00
  • EDA客户端无法登录
  • 打开EDA客户端,新建工程,提示登录账户。微信扫码后的界面,无论试多少次,都提示网络不给力,无法登录。但我的网络是正常的,否则微信扫码后在手机点登录,页面也不会自动跳转到输入账户的页面。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 客户 登录 不给力 发帖人:hehanyang 发帖时间:2020-06-23 10:37:00
  • 沁恒网络芯片赠送活动!CH9120模块测评
  • 看到沁恒的网络芯片免费赠送的活动啦,真是诚意十足。准备申请CH395模块来让STM的单片机联网。网上随便一个以太网模块都好几十,点赞免费赠板传送门:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html抓紧把先前申请的CH9120模块测评啦,之前就是看中无需编程,简单配置才选择的。此次测评我主要针对数据传输稳定性及模块运行功耗来的。毕竟这是款网络数据包和串口数据双向透明传输的芯片。(一)CH9120模块外观怎么说呢,当初看手册介绍芯片是QFN28封装的,大小4mm*4mm,体积够小才想尝试下的,收到模块后发现也太可爱了吧,我申请的是TTL串口转...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 透传 CH9120 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-28 18:06:00
  • 网络串口透传芯选择
  • 工厂设备日趋智能化,现在工程师只需打开电脑,就能调整厂区内所有设备的参数及状态。不光是在工业控制领域,比如电力传输、智能家居、一卡通和医疗设备等系统中,有成千上万的传感器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,统一管理。其中最常用来连接这些设备的通信方式就是RS485总线。但与以太网相比RS485总线在传输距离和统一管理方面存在较大的局限性。那么如何突破RS485串口终端在传输距离和统一管理方面的局限性呢?类似于厂区内的远程多地控制是如何做到的呢?这里就是给大家推荐的是沁恒电子的网络串口透传系列芯片CH9121、CH9120,轻松实现串口设备快速联网的功能。下面就给大家大家介绍...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 透传芯片 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-02 10:33:00
  • MP1470
  • EN端口的三极管可以去掉吗
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:H2317 发帖时间:2018-08-24 13:28:00
  • CH9121网络串口透传方案
  • 概述随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程,即可轻松实现网络数据包和串口数据包的双向透明传输,借助CH9121透传模块,客户可快速实现串口设备联网,大大降低串口设备联网难度并缩短产品开发周期。CH9121网络串口透传模块集成10M/100M以太网口,支持TCPCLIENT、TCPSERVER、UDP3种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,模块参数可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。下图为CH9121网络串口透传模块应用框图:功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH9121 WCH 串 透传 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-06-30 10:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: